结果:找到"环保简易型 钢网",相关内容929条
- 如何快速检查钢网开口面积比是否符合IPC7525?
- 致立于SMT行业、奋斗在工艺岗位的朋友们深知诸如:漏印、少锡、拉尖等常见印刷问题(如下图所示),可谓是既见惯不怪又让人十分头疼的事儿……解决途径大多是经过分析验证,最终通过优化钢网开口大小、钢网厚度、钢网材质来做改善。事实证明,这些问题的根源在于:在钢网设计阶段没有充分考虑IPC7525规范中的开口面积比和宽厚比。图一印刷不良实例在IPC7525规范中,针对面积比和宽厚比这两个重要参数,给出了详细计算公式,如下图二所示。在实际印刷过程中,当钢网和PCB分离的时候,锡膏处于被两者争夺的状态,即:锡膏将被转移到PCB焊盘上,或留在钢网开孔的孔壁内。研究表明:当面积比(即开口面积与钢网孔壁面积比值...
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 钢网 发帖人:vayo2021 发帖时间:2021-07-01 14:07:00
- 钢网
- 小弟,初来乍到,请问一下,如果我想在那某个焊盘上不需要开钢网,那我需要在CAM350中删除,可我在那层中删除呢,是在GTS层上删除吗?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 开钢网 发帖人:好好做PCB 发帖时间:2021-04-22 09:52:00
- 是否可以提供与PCB同尺寸的简易钢网?
- 目前的钢网是针对丝印台制作的,体积和重量都很大,不便于运输收纳,生产成本也高。PCB打样大部分都在10x10cm以内,如果同时做钢网,大部分的钢片面积都是浪费掉的,十分不经济。如果能按照目前的机械层来制作和PCB同尺寸的钢网,厂商充分利用拼板,钢片尺寸利用会很充分。没有边框和各种胶,工艺变简单,生产效率提高,还可以同PCB一起运输,节省运费。客户这边,钢网和PCB同时收到,不耽误时间,小尺寸钢网也更容易收纳,样板少量手工印刷,对齐也更容易,价格也更实惠。研发样板阶段这种钢网更合适。大批量上丝印台贴片机再考虑做现在这种常规钢网。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 钢网 发帖人:Echo 发帖时间:2020-08-21 11:53:00
- 下单钢网,自提地址是在哪里哦?
- 下单钢网,自提地址是在哪里哦?
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 钢网 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-01-04 14:24:00
- 升级不加价!嘉立创钢网大网框质量升级啦!
- 升级不加价!大钢网网框品质再提高!近期,我们将机器印刷使用的大钢网:45x55CM58.4x58.4CM55x65CM73.6x73.6CM等大规格的网框使用AB胶封边。在原来的基础上再加一道工序,多打一层AB胶,网框封胶升级,用来加固网框与钢片的粘合。如下图:看外观没有很大区别,但是这样的网框相比之前的张力更稳定,钢网更牢固,更耐用,更适合清洗。这种做法在行业内目前极为少见。可以很大程度上避免以下这种脱胶情况。特别说明:绝大部分都已经升级,可能有部分规格的厚度还有存货,暂时没有完成升级。
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 嘉立创钢网 钢网 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2019-07-17 17:22:00
- 你用过万用钢网吗?
- 如题,你有使用过万用钢网(也叫活动钢网)吗?就是做一个钢网框架,然后这个框架可以任意替换钢片的(可自行拆卸)那种钢网。这种可以想象到的好处是,只要有这个框架,以后就只需要做钢片即可。节省了加工成本,贮存方面钢片相对来说更方便,对于样板加工非常适合。因为这种钢网目前并不是很普及,欢迎各位用过的客户朋友贴图,评论,从而可以让更多人了解这类新钢网。
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 钢网 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2018-06-13 11:51:00
- 双面板,一面smt,另一面可以开钢网吗?
- 如题,一面做smt,另一面是不是可以开钢网回来自己做回流焊?
- 所属专栏: 激光钢网 标签: smt 钢网 发帖人:RQBH 发帖时间:2018-01-21 17:48:00
- 环保简易型钢网,已经用过的客户来评价一下
- 环保简易型的钢网,不封AB胶和银龙胶纸,我们推出已经有两周左右的时间了,每天有100个简易型的钢网。对于这些简易型的钢网,各位怎么评价?使用的如何?欢迎反馈----环保简易型钢网介绍帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_9332_1.html注意:想选择环保简易型钢网的客户,务必看清楚,环保简易型是不封AB胶和银龙胶纸的,一般不适合贴片厂使用!仅适合个人用户!
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 环保简易型 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-10-28 10:06:00
- “环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
- 这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 环保 经济 简易 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-09-20 11:05:00
- 钢网价格上调通知
- 尊敬的嘉立创钢网客户:由于近期钢网的原材料:网框、钢片、纸箱,价格一直上涨,导致钢网的成本快速上升。即时起调整下面4个钢网的规格价格:30x40,37x47,42x52,28x38(钢片),网络支付价格上调5元。敬请知悉!深圳市嘉立创科技发展有限公司钢网部2017-09-11
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 钢网 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2017-09-12 10:42:00
返回